您好!
我计划使用 TPS74401 LDO 在最大电流为2.2A 时馈送 IC 负载1.2V。
我不想使用单独的 Vbias 电压。 因此 Vin=Vbias 情况。
根据数据表中的6.5电气特性、在 Iout=3A 的情况下、Vdo 最大值为1.62V。
我认为、我们可以根据3A 输出电流进行设计、即使我的负载要求最大输出电流为2.2A。
在这种情况下、为了在1.2V 输出时获得3A 电流、我是否应该为 LDO 的 Vin 输入提供至少1.2V + 1.62V = 2.82V 的输入电压? (由于输入电压大于输出电压+Vdo)。 I.E:我可以为 Vin 输入提供3.3V 电压吗?
如果我为 Vin 输入提供2.5V 电压、我将从1.2V 输出的 LDO 中获得最多多少安培的电流?
此致、