This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:UCC27714EVM-551选择 H 桥开关频率

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056010/ucc28950evm-442-ucc27714evm-551-choice-of-h-bridge-switching-frequency

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

这些评估板中 H 桥的开关频率似乎设置为~100kHz。

1) 1) 我正在考虑以更高的频率(例如250kHz ~ 300kHz)进行开关、以减小磁性元件尺寸、同时不牺牲效率。   在这个功率级别上、这是否可取?

2) 2)  在600W 功率级别为该评估板选择100kHz 时、考虑了哪些因素?

此致、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    工程师本周休假、请允许此帖子的延迟响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、EVM 有效开关频率为200kHz (二次频率)、一次侧开关频率仅为100kHz。

    如果您唯一要做的是提高开关频率、则需要更改输出电感器和变压器。  但是、您应该仔细检查电容器以查看它们是否能够处理更高频率的 RMS 电流、因为 EVM 的设计主要频率为100kHz、次级频率为200kHz。

    较高的开关频率将导致更高的栅极驱动损耗和 SR FET 损耗。  初级 FET 可能不需要更改、但次级 SR 可能需要更改。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  有一些用于根据开关频率估算半导体损耗的公式。  这将有助于评估设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    还有一个基于 slua560应用手册的 Excel 设计工具、您也可以使用它来检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致、