This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:技术问题

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055370/ucc28950evm-442-technical-issues

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件:UCC28950

大家好、

我想知道 UCC28950PWR 是否可以替代  EVM442附带的 UCC28950PW。

我的第二个问题来自启动 EVM 进行测试的步骤3 " EVM 不是设计为从0V 输入电压启动。 在施加偏置电压之前、请确保输入电压介于370V 和410V 之间"。 我希望能够更好地理解这种情况的原因、因为我想在 EVM442之外测试 UCC28950控制器。 我怀疑我的 UCC28950芯片工作不正常、并希望找出问题所在。 感谢您的提前帮助。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器匝数比设置为370V 至12V 输出。  低于器件将不会调节的电压。

    该器件采用 PW 封装、PWR 是 PWS 的实数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。

    当您说 PWR 是 PWS 的真实值时、我对您的意思有点困惑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是相同的器件。  电池组是 PW、一个是真实的 PW 组件。

    此致、