请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950EVM-442 主题中讨论的其他器件:UCC28950
大家好、
我想知道 UCC28950PWR 是否可以替代 EVM442附带的 UCC28950PW。
我的第二个问题来自启动 EVM 进行测试的步骤3 " EVM 不是设计为从0V 输入电压启动。 在施加偏置电压之前、请确保输入电压介于370V 和410V 之间"。 我希望能够更好地理解这种情况的原因、因为我想在 EVM442之外测试 UCC28950控制器。 我怀疑我的 UCC28950芯片工作不正常、并希望找出问题所在。 感谢您的提前帮助。
非常感谢你的帮助。
此致、