This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:自主模式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054166/tps23881-autonomous-mode

器件型号:TPS23881

大家好、

器件使用不带 MCU 的 TPS23881。 TPS23881的 AUTO 引脚电阻为7.68kΩ Ω(4线对90W)。  我们发现、当 PD 与仅支持 IEEE802.3af 的 PD 连接时、TPS23881无法为 PD 供电。  如果连接的以太网电缆(__LW_AT__4线对)被2对电线替换、TPS23881可为 PD 供电。 如果 PD 支持 IEEE802.3at/IEEE802.3bt、 TPS23881可通过 2线对/4线对线缆为 PD 供电。 是什么原因造成了这种情况? 如何解决?

我期待收到你的答复。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送 PD 和 PSE 的原理图?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您 的信息。

    我们在尝试更换感应电阻器后获得了以下结果。

    Rsense (mΩ) 仅为 PD(供电802.3af 和1.8W) 最大 负载功率(W)
    200 是的 15.
    100 是的 30
    50 是的 60
    40 是的 66
    34 90
    20.

    127.

    当检测电阻小于34mΩ Ω 时、为什么 TPS23881无法为低功耗 PD 供电? 如何解决它。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bifang,

    对于标准应用、您不应更改感应电阻器。 更改感应电阻器值意味着会欺骗 PSE 进行电流测量。 分级电流将被转移。 您能否共享包括 RJ45连接在内的完整原理图?

    您正在尝试实现什么目标? 您能否列出 PSE 设置和 PD 设置的用例?  将 PSE 配置为90W 后、您应该能够在提供90W 功率的情况下为8类 PD 上电、而无需更改感应电阻器。 感应电阻器应始终为200m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    器件只是一款支持 IEEE 802.3bt (90瓦) PSE 的10G 介质转换器。 TPS23881可用作 PSE、无需 MCU 和 SRAM。 我们为 AUTO 引脚电阻器设置7.68K。 低功耗 PD 仅支持 IEEE802.3af。 以下是 RJ45连接的原理图。 RJ45连接器包括一个变压器。

    感谢您的支持。

    此致、

    Bifang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bifang、

    请您澄清问题并帮助我理解问题吗?

    1.当感测电阻为200m Ω 时、PSE 配置为90W、4线对、是否为 IEEE802.3af PD 提供最大功率15W? 如果是这种情况、则预计分配给 IEEE802.3af PD 的最大功率 PSE 可发送15W 功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    最大输出功率是指连接到802.3bt PD 的测试结果。

    在更改感测电阻后、我们进行了两项测试。 一种方法是检查 TPS23881 PSE 是否能够为仅支持 IEEE802.3af 的 PD 器件供电。 一种方法是使用支持 IEEE802.3bt 的 PD 进行测试、以测试 PSE 可以输出的最大功率。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bifang,

    TPS23881 无需更改感测电阻即可支持90W 至符合 IEEE802.3bt 标准的8类 PD。 让我们首先关注这种情况、以了解您遇到问题的原因。  

    当您使用200m Ω 感应电阻器将8类 PD 连接到 PSE 时、能否捕获端口电压和电流波形? 如果可能、还请捕获所有 PSE 寄存器的状态? 谢谢。