This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61322

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055848/tps61322-tps61322

器件型号:TPS61322
大家好、对 TPS61322有疑问。 我需要获得3.6V (100mA 最大负载)。 我有两种解决

方案:1) TPS613226A 使用由连接到锂离子电池的 LDO 形成的3.3V 输入电压(为 CPU 供电) 2)使用直接连接到电池并通过 TPS613222A 获得5V 输出。 然后在3.6V 下使用 LDO
、以下哪一项是最佳解决方案、如果不使用外部二极管、我可以使用 TPS613226A 达到多大的负载电流? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我可以确认您的电源方框图是否如下所示?

    解决方案1)

    解决方案2)

    从系统角度来看、解决方案1的效率要优于解决方案2。 原因是锂离子电池和 TPS613222A 的输出之间的转换比较大、因此效率较低;对于 LDO、其效率等于1Vdo/Vin、因此当压降较小时、效率较高。 对于解决方案1、您可以使用 TPS613226A 来提高轻负载效率。

    在给定指定的输入电压、输出电压和效率的情况下、您可以使用以下公式计算 TPS61322的最大输出电流:

    Iout、max=Vin*Efficiency *(ILIM、min-100mA)/Vout

    ILIM.MIN 可从下面读取

    例如、TPS63226A 的输入电压为3.3V 至3.6V、其最大输出电流约为560mA;

    3.7V 输入电压至5V 输出电压、TPS613222A、可输出最大输出电流至690mA;

    另一种方法是使用降压/升压转换器。 让我检查一下您的案例是否可行。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS63900 可用于您的情况、并替代 LDO+TPS61322、解决方案尺寸将更小、但成本可能是一个问题。

    另一点是输出噪声、如果您的负载确实关心电源噪声、则建议在靠近负载侧的位置使用 LDO。 请指定您最关心的规格。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回答。 是的、两个图都是正确的。 3.6V 仅用于超级电容器/电池的后续充电、因此我认为电源噪声在这里并不重要。 也就是说、我正确地理解、在3.3V 至3.6V 的转换情况下、无需使用外部二极管即可获得约560mA 的最大输出电流? 如果负载(3.6V 侧)未连接到 TPS63226A、输入电流消耗(3.3V 侧)将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用降压/升压转换器、但其价格要高得多、而且没有库存。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以使用数据表中的效率图来计算输入电流消耗。 谢谢!

    -文豪