This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:请帮助分析器件故障的原因。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055357/tps2051b-please-help-analyze-the-cause-of-the-device-failure

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件: TPS2051

大家好、

我的定制 PCA 上有3个 TPS2051BDR 组件、最近我发现所有3个组件在 PCA 上均已损坏。  

您能否根据我在下面描述的故障特征提供一些调查想法、非常感谢!

这 3个部件单独损坏、间隔约为1-2周。

2.  3个组件的详细故障特性如下:

  #1:输出电压低至1.95V、不受 EN 引脚控制、在 PCA 加电后跟随输入电压(5.0V)。 EN 引脚和 NOC 引脚的行为正常。 我们测量了引脚对引脚阻抗。

PIN_2至 PIN_1 (Vin 接地):  ~29 Ω
PIN_2至 PIN_6 (Vin 至 Vout):     ~21 Ω
PIN_6至 PIN_1 (Vout 接地): ~9  Ω
PIN_4至 PIN_1 (EN 至接地):  过载(超过100m Ω)
PIN_5至 PIN_1 (NOC 至接地): 过载

  2:正常工作超过10个循环通电、板载故障组件#1 (相同的输入电压电源)。 直到 PCA 供应商报告在维修#1时#2也出现阻抗错误。

PIN_2至 PIN_1 (Vin 接地):  ~118 Ω
PIN_2至 PIN_6 (Vin 至 Vout):     ~97  Ω
PIN_6至 PIN_1  (Vout 接地): ~33  Ω
PIN_4至 PIN_1  (EN 至接地):  过载
PIN_5至 PIN_1  (NOC 至接地): 过载

 3: 当 PCA 供应商维修 1号和2号时,即使 是综合 ICT 和 FCT 也没有发现任何问题。 更换了故障#1和#2后 ,此 PCA 正常工作  超过10个电源循环,然后找到#3          故障:向输入电压提供5V 电源时、EN 引脚和 NOC 引脚本身将分别达到4.5V 和4.7V (无需外部控制)、输出电压将达到4.8V。 但引脚到引脚的阻抗似乎是如此       正常。

PIN_2至 PIN_1 (Vin 接地):  过载
PIN_2至 PIN_6 (Vin 至 Vout):     ~27K  欧姆
PIN_6至 PIN_1 (Vout 至接地): 过载
PIN_4至 PIN_1 (EN 至接地):  过载
PIN_5至 PIN_1 (NOC 至接地): 过载

3.原理图 如下所示:

BR  

TC Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    配置看起来正常。 请检查:

    电压是否超过 TPS2051B 引脚的绝对值。 例如降压转换器的高电压。

    2.检查输入和输出电容器是否靠近引脚。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、  

    感谢您的供应。

    1.不 未发现电压超过/毛刺脉冲。 Vin 斜坡稳定、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、  

    感谢您的供应。

    1.不 未发现电压超过/毛刺脉冲。 Vin 斜坡稳定、如下图所示。

    2.是的。 如下所示。

    BR

    TC Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您的意思是修复#1和#2? 更换它并更换新 IC? 然后损坏了吗?

    1.使用单独的直流电源而非降压电源为 TPS2051的 VIN 供电、并循环通电以检查是否存在相同的问题。

    2.使用原始配置为 IC 供电、并尝试捕获输入电压触发器、以检查是否超过输入引脚的绝对值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ziv、

    我总结了最新状态、希望清楚:1个 PCA 上的3个组件逐一损坏、我们逐一修复(更换为新 IC)。 到目前为止、这些新 IC 正常工作、我们在其他 PCA 上没有发现相同的问题。 对我来说、我想排除它是由某种设计问题引起的。

    关于您的问题:

    1.修复了这3个组件后,即使是原始配置,我们也无法重现问题。

    2.我测试了很多次,但没有发现电压超过。 不过、我会继续观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ziv、

    我总结了最新状态、希望清楚:1个 PCA 上的3个组件逐一损坏、我们逐一修复(更换为新 IC)。 到目前为止、这些新 IC 正常工作、我们在其他 PCA 上没有发现相同的问题。 对我来说、我想排除它是由某种设计问题引起的。

    关于您的问题:

    1.修复了这3个组件后,即使是原始配置,我们也无法重现问题。

    2.我测试了很多次,但没有发现电压超过。 不过、我会继续观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    一般而言、根据我的经验、这是由 ABS 损坏或 IEC ESD 造成的。 但从您的布局来看、我认为电容器足够靠近引脚。 请确认损坏来自客户侧或在组装过程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    明白了、感谢您的支持。

    BR

    TC Liu