This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:无 cn/sss 的软启动时序

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054599/tps7a90-soft-start-timing-without-cns-ss

器件型号:TPS7A90

我从图36和 DS 中的文本中了解了软启动系统的工作原理。

我了解如何使用公式(5)来计算"TSS"值(软启动时间)

问题1]
当  C_NSSs = 0nF 时、该公式表明软启动时间= 0[s]
这是否表明、在 V_EN 变为高电平的传播延迟之后 、输出上升时间完全取决于负载条件、并且没有激活"软启动"功能?

问题2]
查看图 32~35、从 V_EN 变为高电平、到 VOUT 开始上升、似乎存在传播延迟。
仔细观察这些图、传播延迟似乎与 C_NSS 有关。
较高的 I_NSSs 电流或较低的 C_NSSs 值具有"较快"的传播延迟。 (图32 =~80us 延迟)
但较低的 I_NSS 电流或较高的 C_NSSs 值具有"较长"的传播延迟。 (图33 =~400us 延迟)

传播延迟是如何定义的? 这似乎会影响计算得出的"TSS"值、并且可能会导致任何系统关键时序发生。。。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

               是的、如果未使用降噪/软启动电容器、则软启动功能激活。 我不确定我是否完全理解您在问题2中的分析。 请注意、图中使用的充电电流 32和图 33是相同的(因为 SS_CTRL 引脚连接到 GND)。 由于 图中未使用 CNR/SS、 32、Vout 的斜升时间很短、因此传播延迟(VEN 和 VOUT 达到标称值之间的延迟)很小。 图 33另一方面、使用 CNR/SS = 10nF、因此它具有软启动、Vout 的斜升时间更长、传播延迟更大。 希望这能有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我制作了一个 PPT 来描述我的问题。

    左侧图像=无软启动(无 C_NSSs 电容)
    右侧图像=软启动(10nF C_NSSs 电容)

    在输出开始上升之前存在此"延迟"、数据表中未定义此延迟的时间。
    您能否对此进行一些说明?

    DS 中的图32显示了输出开始上升之前的~80us 延迟(无软启动、因此上升幅度急剧)
    DS 中的图33显示了输出开始上升前的~400us 延迟(软启动、因此电压上升更渐进)

    我不理解这些延迟变化之间的澄清。

    e2e.ti.com/.../6165.softstart.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

               图33、34和35建议、在误差放大器完全运行之前、基准电压需要达到~200mV、并且只有在那时输出才开始上升。 在图32中、没有连接外部软启动电容器、因此电流源很快地为内部电容器充电(大约为10的 pF)、因此基准电压很快上升到200mV、 激活误差放大器、因此输出波形也在极短的时间(~100uSec)内开始上升。 在图33中、使用了10nF 的外部软启动电容器、 使用相同的电流源进行充电所需的时间更长、因此基准电压充电至200mV 和误差放大器导通所需的时间更长、只有在这之后 Vout 才会开始上升。 因此、输出开始上升需要~450uS。 我希望能够更好地解释我的答案。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特