请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
请在 下面帮助您澄清 BQ25895热关断的某些行为吗? 谢谢你。
- 在160C 时、发生热关断、引起热关断故障。
- BATFET 将在多快的时间内因热关断而关闭?
- 在130C、160C–30C 时、BATFET 上的热关断恢复
- 恢复后 BATFET 会多久打开一次?
- 如果 BATFET 在 BATFET 导通后再次达到160C、它将关闭多快? 与上面的1a 相同?
- 如果 USB 始终处于插入状态、尽管热关断、USB 插入是否会触发 BATFET 打开?
- 假设我们有另一个热保护电路在高温下切断 Vbus
- 在160C 时、BQ 热关断、BATFET 关闭
- 外部电路切断 Vbus
- 外部电路连接 Vbus、在130C 之前、显示为150C
- 此时 BATFET 的状态是什么? 由于插入 Vbus、保持关闭或将打开?
另一个问题是、这个 Vbus 振荡(连接/断开)会导致 BQ 温度升高吗?
此致、
Mike