This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895热关断行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051172/bq25895-bq25895-thermal-shutdown-behavior

器件型号:BQ25895

大家好、

请在 下面帮助您澄清 BQ25895热关断的某些行为吗? 谢谢你。  

  1. 在160C 时、发生热关断、引起热关断故障。
    1. BATFET 将在多快的时间内因热关断而关闭?
  2. 在130C、160C–30C 时、BATFET 上的热关断恢复
    1. 恢复后 BATFET 会多久打开一次?
    2. 如果 BATFET 在 BATFET 导通后再次达到160C、它将关闭多快? 与上面的1a 相同?
  3. 如果 USB 始终处于插入状态、尽管热关断、USB 插入是否会触发 BATFET 打开?
    1. 假设我们有另一个热保护电路在高温下切断 Vbus
    2. 在160C 时、BQ 热关断、BATFET 关闭
    3. 外部电路切断 Vbus
    4. 外部电路连接 Vbus、在130C 之前、显示为150C
    5. 此时 BATFET 的状态是什么? 由于插入 Vbus、保持关闭或将打开?

另一个问题是、这个 Vbus 振荡(连接/断开)会导致 BQ 温度升高吗?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    将在下一个工作日返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我是否可以知道有任何更新? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    热关断通常具有1ms 的上升和下降抗尖峰脉冲。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    那么、正确的做法是热关断是160C、恢复是130C?

    在实验室条件下(~25C)、如果客户只使用热风枪加热热热热热热热热热热热热风并在热关断后移除热源、预期的恢复时间是多久?

    客户看到它在几秒钟左右恢复、因此我们想向您了解这是否符合您的预期。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    是的。

    使用热风枪无法精确控制 IC 温度。 它不适用于热关断评估。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    获取、感谢您的支持。  

    此致、

    Mike