This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235和 TPS65235-1之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054934/tps65235-difference-between-tps65235-and-tps65235-1

器件型号:TPS65235

你(们)好  

我是否可以知道 TPS65235和 TPS65235-1之间的主要区别? 通过比较这两个数据表、似乎唯一的区别是对 FCCM 的支持。  

我有两个问题:

  1. 如果我们不使用 FCCM 模式、那么 TPS65235可以简单地取代 TPS65235-1、对吧?  
  2. 如果使用 FCCM 模式、那么在将 TPS65235-1替换为 TPS65235时需要考虑哪些因素?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以就下面的问题与您联系吗?  

    1. 如果我们不使用 FCCM 模式、那么 TPS65235可以简单地取代 TPS65235-1、对吧?  
    2. 如果使用 FCCM 模式、那么在将 TPS65235-1替换为 TPS65235时需要考虑哪些因素?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的。  

    2.我们可以互相替换。  

    但请注意:当 Vout 接近 Vin 时、TPS65235可能具有很小的可闻噪声、但 TPS65235-1没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    对于第二个问题、  

    如果输入电压为12V、输出电压为13.4V、那么 TPS65235是否会产生可闻噪声?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、TPS65235 在轻负载时会产生可闻噪声、但声音很小。