This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080:不带 USB 转 GPIO 适配器的 UCD9080。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055866/ucd9080-ucd9080-without-usb-to-gpio-adapter

器件型号:UCD9080
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

你好。 我想在 我们的新设计中使用 UCD9080。 是否可以在没有 USB 转 GPIO 适配器的情况下与 UCD9080配合使用? 我的设计将具有非常高的密度、并且无法为  USB-TO-GPIO 适配器添加任何专用连接器。  我想将多个 UCD9080与一个 STM32微控制器结合使用。