This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:线性至 PWM 区域期间的电流尖峰

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053230/bq24250-current-spike-during-linear-to-pwm-region

器件型号:BQ24250

大家好、

客户报告说、当 VBAT 在大约3.3V 至3.4V 的电压下通过 Vsysmin 时、BQ24250从线性模式切换到 PWM 模式时、电流将出现尖峰。

我们知道这是预期行为。 团队能否帮助告知此过渡期间电流尖峰的最长持续时间是多少? 假设充电电流为1.5A 和1.6A 条件。

原理图组件符合数据表中的建议。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如您提到的、该尖峰不是需要的、而是预期的。  我没有关于尖峰持续时间的任何数据、但它与 BATFET 从线性稳压变为完全导通相关、因此应该很快。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    获取该信息、感谢您的反馈。

    此致、

    Mike