This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:数据表中的 BQ25892 TS 寄存器位7不准确

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055235/bq25892-bq25892-ts-register-bit-7-not-accurate-with-datasheet

器件型号:BQ25892

读取 TS 电压寄存器、尽管我的数据表中显示位7为"保留:始终为0"、但我注意到该位正在正确切换、如果我将其计数为58%、结果将是正确的、这是合理的、因为位6为29%。  我看到位0仍在切换。  现在这是8位 ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是8位 ADC。 请忽略该位。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在环境温度下、寄存器读取0x84、如果我假设寄存器0x10的位7为59%、则将电池温度完美地置于环境温度。  然后、当我加热器件时、TS 寄存器降至0x80、然后回滚至0x7F。  如果使用该位、这一切都很有意义。  但您和数据表会说忽略它。   

    供参考的还有其他寄存器位、例如"Reserved:Always Reads"、这些位也不正确。

    那么、器件是否有更新、数据表是否没有反映?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略保留位。 将根据需要检查和更新 d/s。

    谢谢、

    宁。