This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:0.33OHM 电阻器损坏问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056048/mc33063a-the-0-33ohm-resistor-damage-issue

部件号:MC33063A

你(们)好

我们的客户使用 MC33063A 作为降压稳压器(24Vin、5V 150mA out)、他们使用采用0805封装(0.125W)的0.33 Ω 来进行 IPK 感应。 0805的功耗应该是可以的、但他们发现该电阻器在某些情况下会损坏、例如每500ku 100片。 您是否对此有类似的案例或任何见解? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有遇到类似的情况、但可以检查以下情况:

    1) 1)检查生产过程中电阻是否受机械应力的影响、这可能会影响电阻的可靠性。

    2)检查电源的运行状态、以确认是否存在瞬态过功率现象。

    BR Dehuan