This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335ADDA

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049615/tps54335a-tps54335adda

器件型号:TPS54335A

您好!

 

 我们在设计中使用 TPS54335ADDA -降压转换器、从+14.5V 输入生成+4V 输出。 由于 TPS54335ADDA IC 故障、现场的一些10%至15%的器件会返回。 当我们调试故障时-由于+4V 引脚(引脚编号 3)和 GND (引脚编号 4)显示短路、原因是我们的+4V 负载无法获得电源、我们的产品从现场返回。  

您能不能告诉我们这背后的原因是什么? 这些影响巨大、因为我们的数千个产品因同样的问题返回。  

 

此致、

Chirag Panchal

高级 硬件工程师- Quantela Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chirag  

    1.您能否将原理图和布局发送给我进行审查?  

    2.您的应用中的负载范围是多少?  

    3.您能否拍摄 IC 顶部标记的图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoaho Ma:

    1.请查找问题的原理图和布局部分故障

    2.负载范围-峰值电流为1.4A -平均/平均电流为150mA

    3.请找到故障 IC 的顶部标记图片。 第一行- 54335A、最后一行- P3V864

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chirag  

    您是否有顶部标记的第2行信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI  794  或 TI  79A。 不能正确看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们在 TI 系统中找不到此代码。  

    您能否找到/检查清晰的顶部标记?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所能提供的最好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查另一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以向您提供的最佳信息在上方。 请根据上述信息进行必要的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panchal

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    无法找到此 LTC 的起点为79,终点为 P3V8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaho、您能否检查一下这个 IC、我们检查的 E2E 平台上的其他线程也似乎出现了故障。 这似乎是常见的 IC 故障问题。 而不是批量生产-我们想知道为什么 IC 出现故障-同样的根本原因是什么?  请为我们提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个线程? 可以将其发送给我吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps54335a-output-pin-ph-pin-3-is-shorted-to-gnd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps54335a-output-pin-ph-pin-3-is-shorted-to-gnd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps54335a-ph-short-to-ground

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps54335a-ph-pin-short-to-gnd-after-a-period-of-time-using

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我在上面发布的4个线程,仅提供样片,还有更多的线程出现了相同的 PH 引脚和 GND 短路问题。 请做不必要的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些错误与不良布局或特定应用有关。  

    现在、您能得到一个清晰的顶部标记吗? 我将参与质量团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我/我们的技术团队能够从放大镜玻璃上看到的最佳顶部标记。 我会要求您的质量团队、如果有任何一个字符出现误导、他们也能捕捉到、请来回核对。

    IC 1)第一行:54335A;第二行:TI   80A; 第三行:P04CC4
    IC 2)第一行: 54335A;第二行: TI   70A; 第三行: P32N64
    IC 3)第一行: 54335A;第二行: TI   70A; 第三行: P3V664
    IC 4)第一行: 54335A;第二行: TI   70A 或7CA; 第三行: P3V80A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Panchal  

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chirag  

    让我们通过电子邮件 zhao-ma@ti.com 来讨论这一点

    我会让质量团队参与进来。