This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:LM61495、LM61480、LM62460之间的差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM62460, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056008/lm61495-q1-difference-between-lm61495-lm61480-lm62460

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495LM62460LM61480

大家好、我在数据表中看到 、对于三个器件型号:LM61495、LM61480、LM62460、它们的额定电流为6A、8A 和10A、并且引脚兼容。 但是、我看不到这些器件之间有什么差异、这表明它们为什么能够处理更高的电流。 例如、对于内部开关 FET、它们似乎都具有相同的 RDS、ON、不受额定电流的阻抗。 唯一的区别是如何针对不同的运行点调整控制环路? 我们是否需要确保我们的冷却解决方案足以应对更高的功率损耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件内部的电流被修整为适当的工作电流。  

    因此、在数据表中、您将看到6A、8A 和10A 选项的高侧和低侧电流限制、其中分别为最小值、典型值和最大值。

    此致、

    Jimmy