This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:输入电容

Guru**** 2523330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055999/lm25085-input-capacitance

器件型号:LM25085

您好!

我们有一个需要重新设计的器件。 它使用 LM25085降压转换器。 转换器的电压来自附近的锂离子电池组。 该规范规定、在开关的"导通时间"期间、必须使用输入电容(C9和 C13)来限制输入电压纹波和电源电流。

我们发现、我们可能需要移除器件的这些输入电容器(C9和 C13) 。 转换器是否可以在没有输入电容器的情况下工作/这将如何影响效率?

我们要使用的另一个选项是添加与 C9和 C13串联的电阻器。 增大此电阻器的电阻会降低转换器的效率、但是否存在增大电阻器值会导致 IC 无法运行的问题?

如果您对这两种可能的电路修改有任何想法或意见、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    同步降压稳压器的 FET 附近需要输入电容器(在本例中为非同步设计的 FET 和二极管)。 该电容必须尽可能低阻抗、因为高频电流会流入输入电容、FET 和二极管的"热"环路。 请参阅应用手册 SNVA803以了解功率级布局中的最佳电容放置。 这里应该没有理由添加串联电阻。

    如果问题与电容器首次连接到电池时的浪涌电流有关、您可以使用串联电感器提供一些阻抗或使用负载开关逐渐增大电压。

    此致、

    Tim