This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:死区时间

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055756/lm25149-q1evm-2100-deadtime

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、团队成员

LM25149是否具有最小和最大死区时间值? 原因我只看到数据表上有典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    死区时间是自适应的、控制器会在开启 LO 之前寻找 SW 节点电压下降。

    最小死区时间与 SW 节点寄生电容和 SW 电流以及 SW 下降所需的时间有关。  

    最大死区时间为~40ns、之后 LO 将开启。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多