This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:EN 和 VDD 关系是否有任何要求?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055876/ucc27524-are-there-any-requirements-for-en-and-vdd-relationship

器件型号:UCC27524

客户希望了解 是否有任何要求与 EN 和 VDD 之间的关系。 它们是否可以为 EN 使用比 VDD 更高的电压? EN 和 VDD 肯定都在18V 之内。  

请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    它们可以使用高于 VDD 的使能端。 请参阅第7.1节中的第4点:

    另请参阅该器件的内部图:

     

    这是内部结构的基本图。 只要使能/输入超过数据表中描述的阈值(12V VDD 时最大为2.3V)、它就会为与门寄存器中的高电平、并将正常工作。 高于 VDD 的使能将导致一些电流流入 VDD 引脚、但由于上拉电阻较大、因此仅会产生很小的电流。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的讲解!