This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TI 是否有与 Si8273BB-IS1类似的 P2P 解决方案?

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC28730, UCC20520, UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054863/re-does-ti-have-a-p2p-solution-like-to-si8273bb-is1

主题中讨论的其他器件:UCC21521UCC28730UCC20520UCC20225

TI PN: UCC20520DWR 是否唯一采购?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammet、

    我们的专家明天将与您讨论这个问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammet、  

    我将您的问题放在了新的主题中、因为它与主题无关。 目前我仍在寻找这一问题的答案。 我将在我确认后通知您。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammet、

    遗憾的是、我们无法通过 E2E 披露此信息、因为受 NDA 保护。 E2E 旨在解答有关我们器件的技术问题、因此如果您对数据表规格或应用有疑问、我很乐意为您提供帮助。

    但是、如果您仍然对这个问题的答案感兴趣、我们需要您的业务销售代表或分配 TI 的 FAE 来确保所有的保密协议都已就绪、然后我们可以离线讨论这个问题。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供保密协议。 TI 代表能否与我联系以了解此主题?

    此致、Muhammet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muhammet、

    您应该查看 UCC21521。 它有一个 DT 引脚、可连接到 VCCI 以禁用内部死区时间功能。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC20520DWR 具有单个 PWM 输入。  UCC21521有两个输入。 我希望能找到一个直接替代产品、如果可能、可以从 TI 或其他供应商处进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammet、  

    [引用 userid="504842" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054863/re-does-ti-have-a-p2p-solution-like-to-si8273bb-is1/3906737 #3906737"] UCC20520DWR 具有单个 PWM 输入。[/quot]

    没错。 您需要单 PWM 输入还是双 PWM 输入。  

    UCC21521与 S8273最接近、这正是 Don 所说的。 UCC28730上的其中一个“NC”引脚将强制 TNeed 连接到 VCC..... 就是这样。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找与 TI PN  UCC20520DWR 等效的驱动程序(来自 TI 或其他供应商)。 我还想确保它们是引脚对引脚兼容的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammet、

    UCC20520和 UCC20225本质上是唯一具有单输入(PWM 引脚、而不是 INA/INB)的"功能等效"器件。

    但是、这些器件不是引脚2、因为封装不同。

    由于封装更小、UCC20225的隔离额定值更低、因此可能不适合您使用。

    如果您愿意使用具有双输入(INA+INB)的器 件、则可以使用更多选项来替代、这些选项几乎是 P2P、占用空间相同。

    最好

    Dimitri