This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:具有直流输入。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054478/ucc28070-with-dc-input

器件型号:UCC28070

大家好、

我指的是以下帖子。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976796/ucc28070-use-ucc28070-with-dc-input/3608367?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%20dc#3608367

我的客户希望将其与 DCDINPUT 配合使用。
这是一个只应提升 PFC 电压的应用。
这个线程说 、如果输入电压范围很窄、并且你不希望在你的应用中有输入电压瞬变、那么 UCC28070将是可以的。
您能否详细介绍 一下输入电压瞬变?
我想知道 何时出现问题。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    如前一个 E2E 中所述、UCC28070需要交流输入来选择合适的 KVFF。  加电时、控制器始终以 KVFF  电平 8 (3.857)启动。  由于直流电压输入没有超过零伏、因此 KVFF  保持在3.857 (永远不会更新)。

    使用 EQ (13)计算 IIMO、将缩放 的 VINDC 替换 为 VINAC  (请参阅表1)、将5V (最坏情况下的最大值)替换为 VVAO  然后可以根据 此固定 IIMO 计算 RIMO、以提供所需的 IIN (PK)。  

    使用表1中的第四列作为 Vin 在 每个  KVFF  电平范围内(例如20-30V)的指南、如果 VINDC  预计变化10V 或更小、则变化应是可以接受的。  如果  VINDC  预计变化30V 或 更高、则需要进行更深入的分析。  当然、任何输入电压瞬变都需要添加到预期 的 VINDC 变化中。

    我希望这有助于澄清。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray-San、

    非常感谢您的回复。

    在您的评论中、Kvff 是否根据 VINAC 的0V 进行计算?

    这是否意味着无法输入以下全波整流?


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    整流信息用于对 A/C 正弦输入电流进行波形调整、以匹配实际(未整流) A/C 正弦输入电压。  这是推导过零电压信息的地方。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray-San、

    感谢你的答复。
    换言之、即使 VACIN 中没有0V 电压、也会计算 KVFF 并无问题地运行吗?

    即使没有0V 交叉信息、如果电压像交流电一样发生变化、是否存在任何问题?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    正如我之前所说的那样、 如果输入上没有过零、KVFF 不会被更新。  它将保持在的初始(和最高)值  3.857。

    同样、如果没有过零电压、 则如果电压变化(包括输入瞬变)超过几十伏、则会出现问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray-San、

    感谢您的回答。
    我了解如果输入没有过零会发生什么情况。

    如果电压发生变化、我想知道问题。
    可以告诉我吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    正如我们所讨论的、直流输入电压将不允许控制器更新 Kvff。  如果此 VIN (DC)发生了足够大的变化、以至于控制 器原本希望更改 KVFF 范围以相应地缩放 IIMO、 则 IIN (rms)、IIN (pk)和 PIN (max)将不会保持其缩放的预期值。

    我认为我无法将其降低得比我尝试的降低得更低。  我相信 数据表的第7.3.10节对 QFF 功能的描述非常透彻、但如果您对此仍有疑问、请告知我、我将尽力澄清。