主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好:
我们有4个电池组、它们在放电时具有异常的 RSOC 和 RemCap 数据。 有两种异常性能:
);放电开始时、初始 RemCap 过低(通常为3000+mAh,、但在这些情况下为1000mAh
2. RSOC 和 RemCap 下降过快,有时跳至0。
以下是:以下的一些日志图







我们回忆一下这些电池并在实验室中进行一些测试、其中一些可能 会再次出现问题、bqstudio 日志文件如下所示:
其中包含440B 的异常数据、而普通440A 数据则是对比度。

期待您的回复。