您好!
对于单独的 CHG 和 DSG 路径、BQ40Z80 PACK 引脚连接到 PACK_D (连接到 LOAD)。
如何在 PAC_D 连接到 LOAD 且 PACK_C 连接到充电器时从关断模式退出到正常模式? 无法向负载施加电压(PACK_D)。
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jessica:
我从 TI 培训网站获得了下图(幻灯片24)、如下所示。
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/advanced_topics_on_the_bq40z80_2sto7s.pdf
请建议如何从关断模式退出到正常模式、因为 PAC_D 连接到 LOAD、PACK_C 连接到充电器以实现并联 FET 运行。
谢谢、
Kim
尊敬的 Kim:
您可以尝试将 PACK_C 和 PACK_D 与开关暂时短接在一起。 如果这不是一个选项、 我认为向 PACK_C 施加电压将从次级电源 VCC 为监测计加电、然后 FW 执行并检查 BAT 电压和保护、然后关闭 FET。 无论采用哪种方法、您都可能需要降低"充电器存在阈值"数据闪存值、因为如果 PACK 引脚上的电压低于该阈值、它可能会过早地将监测计置于关断状态、并防止退出关断状态。
从我看到的情况来看、我不认为这是一种常用的配置。
最棒的
Jessica