This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:并联 FET 运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053804/bq40z80-parallel-fets-operation

器件型号:BQ40Z80

您好!

对于单独的 CHG 和 DSG 路径、BQ40Z80 PACK 引脚连接到 PACK_D (连接到 LOAD)。

如何在 PAC_D 连接到 LOAD 且 PACK_C 连接到充电器时从关断模式退出到正常模式? 无法向负载施加电压(PACK_D)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您在哪里得到了该图? 是来自我们的文档还是您创建的内容?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我从 TI 培训网站获得了下图(幻灯片24)、如下所示。

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/advanced_topics_on_the_bq40z80_2sto7s.pdf

    请建议如何从关断模式退出到正常模式、因为 PAC_D 连接到 LOAD、PACK_C 连接到充电器以实现并联 FET 运行。

     

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我与我的一位同事进行了接触、他们对这种配置有着更丰富的经验。 我会告诉您、当我收到回复时、他们会说些什么。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    有更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以尝试将 PACK_C 和 PACK_D 与开关暂时短接在一起。 如果这不是一个选项、 我认为向 PACK_C 施加电压将从次级电源 VCC 为监测计加电、然后 FW 执行并检查 BAT 电压和保护、然后关闭 FET。 无论采用哪种方法、您都可能需要降低"充电器存在阈值"数据闪存值、因为如果 PACK 引脚上的电压低于该阈值、它可能会过早地将监测计置于关断状态、并防止退出关断状态。

    从我看到的情况来看、我不认为这是一种常用的配置。

    最棒的

    Jessica