This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:用于辅助电源应用的 DC/DC 转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055906/ucc256404-dc-dc-converter-for-auxiliary-power-applications

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256304

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计具有宽输入范围(64-166V)和24V (300W)输出的隔离式直流/直流转换器、适用于铁路辅助电源应用(需要符合 EN50155标准)。 在 WEBENCH 中、建议使用 UCC256404和/或 UCC256304实现设计。 我想知道这些控制器是否 满足铁路应用的要求? 我遇到了一款适用于此应用的商用产品、其中包括降压转换器(用于调节)和非稳压正向转换器(用于隔离)、我很想知道我是否可以在 WEBENCH 中使用建议的 LLC 拓扑而不是经过测试的商用两级拓扑?

提前感谢您、新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上建议的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suheyl、

    感谢您与我们联系。 控制器 UCC256404和 UCC256304肯定能满足您的功率和电压 规格。 但是、这些控制器没有任何汽车认证。 我不确定  EN50155标准是否需要与汽车类似的要求。  

    此致

    曼尼甘塔 P