请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 主题中讨论的其他器件: UCC256304
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计具有宽输入范围(64-166V)和24V (300W)输出的隔离式直流/直流转换器、适用于铁路辅助电源应用(需要符合 EN50155标准)。 在 WEBENCH 中、建议使用 UCC256404和/或 UCC256304实现设计。 我想知道这些控制器是否 满足铁路应用的要求? 我遇到了一款适用于此应用的商用产品、其中包括降压转换器(用于调节)和非稳压正向转换器(用于隔离)、我很想知道我是否可以在 WEBENCH 中使用建议的 LLC 拓扑而不是经过测试的商用两级拓扑?
提前感谢您、新年快乐!