This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:浪涌测试性能标准 A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663, TPS2640EVM, TIDA-03031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050160/tps2660-surge-test-performance-criterium-a

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2640EVMTIDA-03031

主席女士,

在我们的应用中、我们希望使用 TPS26600和性能标准 A 开发浪涌保护

在应用手册 SLVA833D 中、描述了性能标准 B、必须向应用工程师询问标准 A。

有关电源电压的更多数据:

16.8V < VCC < 30.0V 连续电压

14.4V < VCC < 33.6V、持续100ms (无损坏)

瞬态测试:

+-2kV

5/50ns 脉冲

5kHz 重复频率

标准 A

浪涌测试:

+-2kV (Ri=42 Ω 和0.5µF Ω)正线接地、负线接地

线对线+-1KV (Ri=42 Ω 和0.5µF Ω)

小动物 B

您能否就绩效标准 A 提供建议?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持!

    您能否确认-您是否计划满足 +-2kV 浪涌电平。 ? 什么是浪涌阻抗?

    我们需要对 TPS2660进行少量修改、以满足 A 类性能要求。 有关标准 A、请参阅 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-03031" 

    另一种选择是使用 TPS2663器件  

    1.使用与 dVdT 电容器串联的电阻器在浪涌和电源故障事件期间快速恢复。 我们在 TPS2640EVM 上保留了该选项

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009124/tps2640-the-reason-why-tps2640-evm-connects-capacitor-and-resister-on-dvdt-pin 

    2.此外、我们还需要调整 Cout 的大小  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答、让我为我的迟到回答道歉、但我被困在其他项目中。 但是、现在我将继续使用这个。

    嗯、首先、您的问题。
    是的、我们必须处理+-2kV 浪涌脉冲。 源阻抗由一个42Ohm 电阻器和一个0,5µF Ω 电容器构成。 脉冲为1.2ns/50ns

    期待您的回答并阅读 TIDA-03031。 此外、我将学习您的电路和 TPS2663。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    要通过 42Ohm 浪涌阻抗和标准-B 的+-2kV 浪涌、请在 TPS2660的输入端使用 SMCJ33CA

    此致、Rakesh