This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:浪涌测试性能标准 A

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663, TPS2640EVM, TIDA-03031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050160/tps2660-surge-test-performance-criterium-a

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2640EVMTIDA-03031

主席女士,

在我们的应用中、我们希望使用 TPS26600和性能标准 A 开发浪涌保护

在应用手册 SLVA833D 中、描述了性能标准 B、必须向应用工程师询问标准 A。

有关电源电压的更多数据:

16.8V < VCC < 30.0V 连续电压

14.4V < VCC < 33.6V、持续100ms (无损坏)

瞬态测试:

+-2kV

5/50ns 脉冲

5kHz 重复频率

标准 A

浪涌测试:

+-2kV (Ri=42 Ω 和0.5µF Ω)正线接地、负线接地

线对线+-1KV (Ri=42 Ω 和0.5µF Ω)

小动物 B

您能否就绩效标准 A 提供建议?

此致

Thomas