This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:回复:提交以进行设计审查

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055761/tps63710-re-submission-for-design-review

器件型号:TPS63710

设计要求:

输入电压范围: 5V

输出电压: -3.3V

输出电流:0.08A

允许的最大电压纹波:100mV


查找以下包含上述要求设计文件的附件、并提交 TI 审核、并分享评论

e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_02018_5F00_tps63710drr.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组件的大小调整看起来正确。 您可能需要2x22uF Cout 才能满足纹波要求。 请确保按照数据表第14和15页中的建议使用输入、输出和 CCP 电容器上的额定电压。

    谢谢、

    模块