This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV-Q1:最大输出电流是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055696/tps92518hv-q1-what-is-max-output-current

器件型号:TPS92518HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518

您好、支持团队

 在模拟调光模式下、该芯片的最大输出电流是多少? 为5A?

哪些参数与最大输出电流有关?  如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    您是否有器件输出电流为5A 的参考设计?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个控制器、因此它实际上没有限制。  TPS92518栅极驱动器可根据开关频率限制使用的 MOSFET 的尺寸。

    您尝试设计的电流是多少?  什么是 Vin、Vled 和所需的最大开关频率?

    此外、在电流较高时、还需要考虑 MOSFET、续流二极管和电感器功率耗散等热设计。

    没有适用于5A 输出电流的参考设计。  该器件通常以较低的电流用于矩阵应用、但可用于各种应用。

    此致、