This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:电源故障问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055166/bq24715-power-failure-problem

器件型号:BQ24715

您好、先生、

我们的客户将 BQ24715用于他们的新笔记本电脑项目、但遇到电源故障问题、具体说明如下:

使用电池充电时、BQ24715的 Vin 很可能发生电源故障。 但是、如果 在没有 电池的情况下充电(意味着不要为电池充电)、则不会出现此问题。 您能给我们一些关于这个问题的建议吗?

原理图如下:

e2e.ti.com/.../Bat_5F00_Charge_5F00_1118a.pdf

断电时 Vin 和 AC_OK 的波形如下:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否提供相位、输入电压、电池电压和电池电流波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将提供波形。 但是、现在我们有一个有关电池充电电压的新问题。  BQ24715是否支持0V 电池充电? 也就是说、在电池放电至0V 后、BQ24715是否可以直接为电池充电。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第8.4.1节"LDO 模式和最小系统电压"。 充电曲线显示了从0mV 开始的充电电压。 部分详细介绍了施加的预充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。