This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:电流正极

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055783/tlv733p-q1-current-plus

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV733P

大家好、

客户使用 TLV73325PQDBVRQ1输出2.5V 电压、在测试加电时、这里是高于390mA 的电流(绿色电流)。  

是否会有风险? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:  

    TLV733P 的电流限制范围为360mA 至700mA、因此390mA 不是问题。   

    如果您出于系统级原因想要减小此电流(可能是 Vin 下降导致系统中出现其他问题)、则需要减小输出电容。 这是因为启动时的电流将是 Iout=COUT*dVout/dt、并且 Vout 斜坡速率由内部电压基准的上升设定、所以只有改变 Cout 才会改变启动时的浪涌电流。