This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:选择 MOSFET

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054588/bq2973-select-mosfet

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件:CSD85301Q2

专家您好!

我们的客户计划使用 BQ29728或 BQ29737。

如您所知、最近出现了交货周期问题。

因此、我们的客户希望使用 TI.com 中库存的 CSD85301Q2。

以下是其目标电池规格。 并将使用2种类型的电池。

如果他们使用组合"BQ29728或 BQ29737 + CSD85301Q2"来保护2种类型的电池、是否存在问题或没有问题?

如果存在问题、具体是哪种电气规格。 MOSFET 有问题吗?

此外、您能否向我推荐 MOSFET 的合适器件?

我期待收到您的好评论和指导。

*电池单元规格

1.类型1

2.类型2.

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    MOSFET 的选择不会限制您使用的电池类型、而是受您期望的工作条件的限制。 我建议您阅读 数据表第10.2.1和10.2.2节中显示的设计示例过程。 按照 以下步骤和条件选择 FET。

    根据 他们选择的 MOSFET 的 Rdson (~25m Ω@~3.5V Vgs)、并遵循设计示例(假设 OCD 为100mV、与 BQ29737相同)。 如果不触发保护功能(100mV/50m Ω= 2A)、您的器件甚至无法在1C 处放电。OCD 将在2A 时触发 使用 BQ29728将放电高达3A (因为该部件中的 OCD 为150mV)。

    同样、我建议您的客户阅读数据表中的这些部分、并根据其预期的工作条件决定他们想要做什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的友好支持。

    我有两个问题。

    请您就每一个问题向我提供回复吗?

    首先、

    我们的客户计划将"Max. 充电电流为402mA、最大值 放电电流300mA"。

    因此、它们将使用"BQ29737 + CSD85301Q2"组合。

    没有问题吗?

    请告诉我您的意见。

    第二、

    对于 BQ29737、COUT 引脚的 COUT 电压是否与 BAT 电压相同?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1) 1)我们的客户有一个将"Max. 充电电流为402mA、最大值 放电电流300mA"。 因此、它们将使用"BQ29737 + CSD85301Q2"组合。 没有问题吗?
    同样、MOSFET 的选择取决于其系统。 对于这些充电和放电电流、应该没有问题。 但在选择 FET 时、需要考虑许多因素。 它们具有什么保护功能阈值、何时需要触发它们等 根据他们的需求和保护顾虑、他们可以根据 FET 的栅源阈值和 RDSON 电阻选择 FET。 请参阅您的 FET 的 RDSON 与 VGS 间的关系图、了解您的工作范围。

    2) 2) 对于 BQ29737、COUT 引脚的电压是否与 BAT 电压相同?
    请参阅数据表的第7.5节- FET 输出、DOUT 和 COUT。 但是、是的、它基本上大约为~Ω BAT 电压。 这就是为什么务必查看 FET 的 RDSON 与 VGS 间的关系 图、因为如果 BAT 电压超出预期范围、该图可能会大幅增加 FET 电阻。 对于您的特定 FET、我不认为这是太大的问题、但理想情况下、您需要一个 RDSON、该 RDSON 将随着您不断变化的电池电压保持更恒定。 在3V 电压下、每个  FET 的 RDSON 将接近30m Ω、在2V 电压  下、每个 FET 的 RDSON 可能达到~50m Ω。 因此、在选择 FET 时、请记住这些内容。

    我希望这些对我们有所帮助。

    此致、
    Luis Hernandez Salomon