This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:不稳定系数

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055607/ucc2895-unstable-factor

器件型号:UCC2895

大家好、我正在寻找有关 ucc2895DW 或 ucc2895q (汽车)的信息

如果斜坡将 CT 连接到低侧阻(如2.2R),是否损坏内部电路?

我担心这个电路。

我连接的斜坡和 CT 开关的低电阻电路看起来运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这会使 UC2895在电压模式控制下运行。  因此 、您需要在 HBRidge 前面放置一个直流块电容器、以防止变压器饱和。   

    大多数设计人员选择使用峰值电流模式控制来避免使用隔直电容器。

    根据数据表、CT 斜坡峰值最大值为2.55V、最小值为0V。  Ramp 引脚的额定电压为-0.3V 至 REF+0.3V。 因此您不会超过 UCC2895的额定值。  但是、如果您的变压器饱和、UCC2895的速度可能不够快、无法逐周期电流限制 HBridge。

     

    此致、