This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 建议

Guru**** 2893120 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, CSD88539ND, CSD75208W1015, CSD75207W15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055275/ti-recommendation

主题中讨论的其他器件:CSD88537NDCSD88539NDCSD75208W1015CSD75207W15

您好:

请推荐相对交货日期较晚且具有高成本性能的通用 MOSFET (双 MOS)。

需求参数:封装 SO-8、RDS (ON)=约100m Ω、VGS =±20V、id =约2a、VDS = 60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的查询。 我们在 SO8封装了几个60V 双路 NFET 器件:CSD88539ND 最接近您的要求、但导通电阻要低得多(VGS = 6V 时最大为34mΩ Ω)。 该双 FET 需要 VGS >= 6V、且 VGS 最大值=+/-20V。 另一种选择是 CSD88537ND、但这是一种更高性能/成本的解决方案。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John:

    感谢您的推荐,此外、我的客户希望使用双 PMOS。 是否有任何接近上述要求的建议。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    再次感谢您关注 TI FET。 我们有两个-20V 双路 PFET 器件:CSD75208W1015和 CSD75207W15。 这两种都采用通用源配置。 TI 没有其他双 PFET 器件-只有单通道器件的 VDS 高达-20V。

    谢谢、

    John