This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:帮助客户查找适用于多个串联 LED 的驱动器。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3401, LM3405, LM3405A, LM3404, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054774/lm3401-help-customers-find-drivers-suitable-for-multiple-leds-in-series

器件型号:LM3401
主题中讨论的其他器件: LM3405LM3405ALM3404LM3414

我正在帮助客户找到适用于多个串联 LED 的驱动器。 通常为5个 LED。 每个 LED 的电压为2.5V-2.8V。 请帮您推荐合适的器件吗? 目前、LM3401正受到客户的关注、它是不是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您能否提供规格要求或应用背景? LM3401是一款控制器、这意味着需要外部 PFET、并且 BOM 成本可能更高。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    该器件用于驱动条形码扫描仪的闪烁 LED。  应用背景如下:

    电源:24V;I_LED=1A;V_LED=2.5~2.8V;5个 LED 串联;  

    我们的竞争对手之一是 Diodes 的 AL8807。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    LM3405如何? 许多其他合适的器件缺货、但我发现此器件可从 TI.com 获取。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    LM3405的输入电压范围为3V 至15V、但电源为24V。 因此、它可能不是合适的。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    我的 mistake...it's LM3405A、但最大输入电压为24V。

    如果此器件仍无法满足您的要求、请考虑使用 LM3404或 LM3414。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    非常感谢。

    此致、

    海梁