This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200D1DDCR -以1Hz 频率打开和关闭 LED。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053645/tps92200-tps92200d1ddcr---turn-on-and-off-leds-at-a-1-hz-frequency

器件型号:TPS92200

尊敬的先生:

我已经使用我们的 PCB 测试了 TPS92200D1DDCR。

输入电压:22.2 VDC

我想以1Hz 的频率打开和关闭 LED。

您能告诉我如何关闭 TPS92200D1DDCR 吗?

非常感谢您最早的回复。


此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您最早的回复。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    正在等待您的回复

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    不建议使用1Hz 调光、因为当调光关闭时间超过36ms 时、器件将被禁用。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想禁用和启用 TPS92200D1DDCR。

    有可能吗?

    请告诉我们、我们如何做到这一点?

    在调光模式下、请告诉我、它支持多低的频率?

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    如果您不关心禁用操作、则1Hz 可直接应用于 DIM 引脚。

    BR、

    Robin