This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62293-Q1:TPS62293-Q1评估板

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62293-Q1, TPS628501-Q1, TPS62811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055163/tps62293-q1-evaluation-board-for-tps62293-q1

器件型号:TPS62293-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS628501-Q1TPS62811-Q1

大家好、团队、

客户希望查看 TPS62293-Q1、但我们找不到适用于该器件的评估板(EVM)。
您能告诉我们可用于此器件的任何其他电路板吗?
一旦我们了解了该板、我们将使用几个 TPS62293-Q1样片来提供它。

此外、如果我们向客户推荐类似的器件、我们会选择什么?
我们认为 TPS628501-Q1和 TPS62811-Q1也是候选器件(具有1.8V 固定电压和 EVM)、具体取决于 它们认为重要的特性。

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    我建议使用 TPS62290EVM。  https://www.ti.com/tool/TPS62290EVM-279 TPS62293-Q1具有固定输出电压。

    您必须更换原始 EVM 上的固定电压器件、并且需要对反馈环路进行小幅修改。

    您必须通过移除电阻分压器(R2、C2)来修改电路板、并将 R1替换为0hm 电阻器、以 将反馈路径直接连接到输出。

    请遵循类似的流程修复(TPS62850x-Q1和 TPS6281x-Q1)的电压修订版本

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    EVM 设置是否需要任何其他信息?

    此致、

    Tanvee