This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:休眠模式进入条件

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053921/bq77915-hibernate-mode-entry-conditions

器件型号:BQ77915

数据表(修订版 I)第9.3.5章规定:"当 PRES 引脚保持悬空(...)时、负载未连接、器件未处于任何故障状态、器件会在 tPRES_DEG_ENT 时间后进入休眠模式。"

不过、9.4.1.4中未提及休眠模式进入的附加条件。 图9-15还建议器件在 PRES 悬空4.5秒后从正常模式和故障模式进入休眠模式。

我对 BQ77915EVM 的测试还显示了后者的行为:在我从 J4移除分流器后大约4.5s、无论之前的情况如何、BQ77915都会进入休眠(AVDD 无电压)。 任何连接的负载都会被关断。

对于我的应用、使用 BQ77915EVM 观察到的强制休眠是有益的/必需的。
这只是数据表中的混淆、还是9.3.5中描述的预期行为? 如果9.3.5正确、我是否有缺陷器件、将来是否可以调整 BQ77915的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lasse、

    您能不能描述一下您是如何测试和测量这种情况的? 如果 VDD 处没有电压、是否未连接电池?   当您移除分流器以感应休眠时、哪些故障条件处于活动状态? LD 引脚上的电压是多少?

    休眠模式将关闭 FET、因此电池将与负载断开、从而导致 负载关断。 这听起来很正常。

    9.3.5的描述应该是准确的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    VDD 始终存在电压。 我使用的3S 设置如 EVM 数据表的图3所示。 AVDD 上的3V 电压缺失用作器件处于休眠状态的指示器。

    此外、PACK+和 PACK-之间还有一个带有机械开关的负载电阻器。 LD 似乎按预期运行:负载启用时、LD 在正常运行中为低电平、当故障关断负载时变为高电平。 负载禁用时、LD 为低电平。

    到目前为止、我已经尝试过 UV、OV、OTD 和 UTD。 在所有情况下、器件在移除分流器后进入休眠模式。

    据我了解9.3.5、如果电流流动(例如使用状态比较器逻辑)、我认为该器件会阻止休眠。 如果使用 LD 引脚、则无论如何都需要故障才能使负载检测激活(根据9.3.2.10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lasse、

    我将与团队中的其他人进行核实。  但是、我确实认为这种混淆可能是由于数据表错误/不一致造成的。  

    我很快就会跟进。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lasse、

    为了更新您的信息、我们认为这是数据表中的不一致之处。 我将提交此信息以解决此问题。

    遵循您观察到的行为、如图9-15所示。

    我对这种混乱表示歉意。

    此致、
    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查 Luis、

    这是一个很好的听到方式、因为我更喜欢图9-15行为。

    此致