This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404是否是220VAC 至48V/30V 直流电压转换的理想选择?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256402, UCC256403, UCC28600, UCC28085, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053854/ucc256404-will-ucc256404-be-a-good-choice-for-220vac-to-48v-30v-dc-voltage-conversion

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256402UCC256403UCC28600UCC28085LM5156

大家好、

我的客户希望开发电源模块、将220VAC 电压转换为48VDC (6A) 和30VDC (9.5A)。 它用于电梯主控板。

我想知道 UCC256404是否是  实现此应用的最合适解决方案。 或者、您是否有任何其他要推荐的器件?

他们希望使用 ST MCU 进行数字控制、而拓扑尚未确定。

如果有、请提供参考设计。 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoying

    UCC25640X 系列中有多个器件:UCC256402/03/04。

    关于您列出的规格、UCC25640X 是 TI 最合适的模拟解决方案。  如果客户需要 HV 启动、建议使用 UCC256402、否则建议使用 UCC256403。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的建议。

    我是否可以知道 HV 启动是指什么? 我对定义或条件不是很熟悉。 谢谢!

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HV 启动表示高压启动、因此系统中不需要辅助电源。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    客户还考虑利用 Webench  通过采用反激式拓扑的 UCC28600实现此应用。  

    我是否可以知道我们在反激式和 LLC 之间推荐的拓扑? 我们应该向客户推广什么解决方案、对吧、您更喜欢 UCC25640X、为什么? 谢谢!

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoying

    反激适用于低功耗、通常可支持小于150W 的功率。 由于反激式初级侧的峰值电流在48V/30A 下非常高、因此很难选择初级 MOSFET 和设计变压器。

    LLC 是最适合48V/30A 的解决方案、我仍在此处将 LLC 推广为 UCC25640X。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的推荐。 实际上、输出为 48V、6A 或30V 直流、9.5A。 因此输出功率不会变得如此高、大约为300W。

    我还看到过这样的材料、即反激通常用于低功耗。 因此、对于300W 输出、您仍然建议使用 LLC 转换器、这是正确的吗? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yunsheng。

    实际上、我还有另一个可能与您的团队相关的问题。

    我的客户希望将24V 转换为隔离式48V (6A)。 他们认为 UCC28085可以涵盖此应用。 但实际上、升压控制器 LM5156似乎也可以实现隔离型反激式拓扑。 您对哪种产品更适合此应用有一些见解吗? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoying

    我负责 ACDC、UCC28085和 LM5156都不属于我的团队。 我建议您关闭此主题并启动另一个主题。

    云生