This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34925:具有3V 和12V 输出仿真的 Fly-Buck 设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054291/lm34925-fly-buck-design-with-3v-and-12v-output-simulation

器件型号:LM34925

我已经下载了用于在 Tina 中进行仿真的 snvm375.tSC 设计文件。 现在、我要更改变压器/耦合电感器比率、以便我可以获得3V (pri)和12V (sec 隔离)。 我该怎么做?

我使用 了 Calculator_Rev1p03.xlsx 电子表格、但其中不包括该组件、因此我想知道是否有另一个组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要更新各个线圈的电感值、以获得所需的匝数比。

    下面的文章给出了公式:

     

    nsec/NPRI = sqrt (Lsec/Lpri)

     

    例如、如果 Lsec=4uH 且 Lpri=1uH、则比率将为 nsec/NPRI=2:1。

     

    您需要设置反馈电阻器、使初级输出电压为3V、然后改变电感、使匝数比为4:1。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过、但没有从仿真中获得任何有用的结果。

    我已将反馈电阻器设置为3V OUT 初级侧、并计算了 Ipri = 5mA 和 ISEC = 30mA 至96uH 时的初级电感。 在次级侧需要12V 电压、得出的比率为4/1、次级电感为400uH。

    尝试对其进行仿真不起作用。 我做了什么错误或我试图做一些不能做的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当您说它不起作用时、您得到了什么结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是结果的外观。

    非常感谢您在这里的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能希望从简单的降压开始、然后看到它是有效的。

    然后添加一个简单的1:1变压器、看看会发生什么情况。

    基本模型可能存在问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以与1:1变压器配合使用。 该模型基于 TI 的 LM34925示例、我刚刚调整了几个值。 对于新值和1:1变压器、只有在我更改其故障率时、它才会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会询问我的同事是否有进一步的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此模型可能无法以超过约2:1的比率工作

    您可以尝试以下一些操作:

    将输入电压降低至24V 或更低

    尝试以下收敛参数:

    Analysis->Set Analysis Parameters…->将直流绝对电流误差[A](1n)从1U 更改为6U

    您可能还需要使用其他参数进行实验。

    最好的做法可能是为此器件获取 EVM 并根据需要进行修改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾希望我可以对其进行仿真以查看它是否起作用、因为要修改 EVM、我需要先获取电感器(耦合)、这可能需要定制、这需要时间。 但感谢您的回答。