This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:在 VIN gt 和 Vout?条件下工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055775/tps61022-working-if-vin-vout

器件型号:TPS61022

尊敬的团队

规格为输入电压为2.7V ~ 4.2V、输出电压为3.7V。

但 TPS61022是升压转换器、 他们想知道如果 VIN > Vout、TPS61022是如何工作的?

如果输入电压大于3.7V、VIN 是否可以直通至输出电压? 是否有风险或副作用?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    当输入电压大于输出电压时、请参阅数据表7.3.5了解说明。 它通过永久打开 HSFET 进入直通模式。

    -文豪