This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:无法在 PSPICE 中为 TI 定义电阻负载

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1084, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051440/lm1084-unable-to-define-resistance-load-in-pspice-for-ti

器件型号:LM1084
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

您好!  

我们正在尝试设计一个电压稳压器、我们需要来自电路中每个 LM1084稳压器的2A 输出(我无法上载.OPJ 文件、因此我要附上屏幕截图)。

我无法在输出端定义0.5欧姆的负载。 运行仿真后、我收到以下错误:"节点 GND 处的连接少于2个"。

 我们需要通过仿真验证输出电流(每个输出轨为2A)、您能提供帮助吗?

谢谢!  

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    此错误通常是由仅具有单个连接的网络引起的、但我看不到您之所以会遇到此错误的明显原因。

    除了 PSPICE 错误、您在这里尝试执行的操作将不会在实际应用中正常工作。 由于器件之间的固有差异、您不能像以前那样直接将 LDO 的输出连接在一起、但如果您在每个器件的输出端使用镇流器电阻器、则可以将它们连接在一起。 下面是一个参考设计、用于介绍此类电路的设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducs7/tiducs7.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick,是否可以向您发送仿真文件? 问题节点似乎是 R1和 C2的接地连接、因为当我切断负载部件时、它可以正常工作。 我无法在没有错误的情况下确定如何连接负载。

    此外、我们还希望在每个 LDO 的输出端放置一个电阻器。 您能建议所需的最小电阻吗?  

    感谢您的帮助、  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    现在我想一下、由于几个原因、LM1084不是一款适合这种并联设计的器件。 主要原因是、我们提供的介绍如何并联 LDO 的文档假设使用具有 NR/SS 引脚的器件、以便可以连接内部基准、从而消除与器件之间固有基准电压差异相关的误差。 这会带来另一个问题、即当存在额外的误差源时、我们没有用于计算镇流器电阻器尺寸的公式。  

    我已经了解过、最适合您所要做的事情的器件是 TPS7A47、但它仅是1A 器件、因此您需要将其中的两倍并联。 遗憾的是、在输入和输出电压较高的情况下获得大电流是一件很难实现的事情、因此我们的产品系列对于此类器件而言相对有限。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有空间问题、因为该板专门用于测试。 如果我们使用  TPS7A47、我们需要并联其中的16个。 您是否认为可以为如此多的并联器件消除该误差?  

    基本上 、我们需要设计一个输出电压介于10V 和16V 之间、输出电流为20A 的稳压器。  

    瞬态响应需要与此类似(这是来自类似 微电容器仿真的输出):

    谢谢!  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我之前没有见过这么多器件并联、但 TPS7A47是实现这一目标的最佳器件之一、因为 ANY 输出架构提供 NR 引脚和高精度匹配。  

    不过、有一个问题:您需要在10V 和16V 之间动态调节它、还是只需要输出处于该范围内? 如果是后者、这种并联架构非常适合、因为镇流器电阻器本身会有一些损耗。  

    另请注意、每个器件的镇流电阻器可以通过使用远离其电流限制的器件来缩小尺寸、因此如果您有电路板空间、则最好使用一些额外的器件、以便每个器件提供更少的电流。 您可以在上面链接的应用手册 I 中的公式2中看到这一点。 同样、如果您的输出电压仅需在10V 至16V 范围内下降、这可能不是什么大问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、如果我正确理解了您的问题、我们需要将输出作为10V 和16V 之间的交流信号。 这些限制是恒定的、但我们确实需要一个频率范围介于15Hz 至1kHz 之间的可调输出。  

    您是否认为两级解决方案更容易实现、其中包含用于反馈实现的运算放大器和用于电流放大的晶体管? 当然,具有适当的散热器。 如果是、您是否有合适的运算放大器建议?

    谢谢、  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我现在有点困惑。 您说您需要 LDO 的正弦输出吗?  

    您能否更全面地描述您想要实现的目标? 以下是我认为您的要求的摘要:  

    VIN = 18V

    10V <= VOUT <= 16V @ 1kHz - 15kHz (正弦? PWM?)

    Iout = 16A

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、很抱歉我不清楚。 我们的要求是:  

    交流信号不一定是正弦信号。  

    -10V <=Vout<=16V @ 15Hz - 15kHz (或尽可能接近这个完整频率范围)。

    我们的新电流需求最大为30A  

    我们知道市场上有供应可以为我们提供此信号、但它们非常昂贵。 我们希望了解设计电路板的选项、该电路板将连接到更基本的波形发生器(BNC 645型)或/和直流电源、并为我们提供所需的30A 电流。  

    LDO 并联配置可能不起作用、因为似乎并联的器件太多。 您可能有一个 D 类放大器适合我们吗?  

    谢谢、  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    在这种情况下、我建议像您提到的那样改用放大器、因为这不是 LDO 的设计用途。 但是、我不确定您是否能够从这种解决方案中获得30A。 您需要在其中一个放大器组的论坛上发布新问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 的支持、本主题现已结束。

    安娜