This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:电流共享

Guru**** 2814565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055103/ucd3138-current-sharing

器件型号:UCD3138

你好。

我对 UCC3138有以下问题:

1根据哪些参数、我们可以决定使用 UCC3138可以并联的模块的最大数量?

2在电流共享模式下、是否可以动态更改 x 和 n、其中"x"是总线电流、"n"是共享"x"负载的模块数量?

3当我们在电流共享模式下运行"n"个模块时、是否可以在输出端实现恒定电压运行(我正在设计一个用于充电应用的转换器)?

我已经完成了以下文档、但无法清楚地说明:

Current_Sharing_pdf

请求帮助、

Shiva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva、可以在电流共享总线上添加和减去器件、但这实际上超出了 UCD 文档的范围。  我们的目的是介绍如何使用 UCD 上的特定电流共享硬件、而不是介绍电流共享的完整理论和操作。   

    我将为您提供一些从系统中添加和减去电源的一般指导。   

    对于平均电流共享和单控制器电流共享、很明显、只要控制器电源未被移除、就需要增加和减少更多的电源。

    请注意、我使用的是控制器、而不是主设备和从设备、因为我们正在尝试降低术语的攻击性。   

    因此、如果您有使用单个控制器为所有电源设置电流电平的电流共享、则在控制器脱机时需要使用某种协议。  我建议您查阅一般文献、了解如何最好地做到这一点。   

    对于所有器件将其电流放在一起并求平均值的平均电流共享、主要问题是确保任何离线电源都进入高阻抗模式、以免其使实际电流失真。  我不确定添加或删除电源的最佳方法、无论是否逐渐增大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你的快速答复。 感谢您的指导。