This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610982:ESD 4KV 问题

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055385/tps610982-esd-4kv-issue

器件型号:TPS610982

你(们)好

客户遇到 TPS610982停止 ESD 4kV 测试的问题。

改进测试的结果是、通过将 MODE 引脚的0欧姆更改为402欧姆、ESD 得到了改善。

 使用402欧姆电阻是否没有问题?

2.请指导 MODE 引脚电阻值的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    让我检查一下这个、稍后给您反馈。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    请看我的答复。

     使用402欧姆电阻是否没有问题?

    [WW]可以根据 D/S 建议使用400欧姆和0.1uF 的 R-C 滤波器。 我认为402欧姆也是可以的。

    2.请指导 MODE 引脚电阻值的最小值和最大值。

    [WW] MODE 引脚内部没有内部下拉电阻器、因此此处可使用的电阻器数量取决于噪声级别。 大电阻会导致较大的噪声、从而使器件在工作模式和低功耗模式之间触发。 因此、最小值为0欧姆、最大值未定义。 实际方法是将电阻器保持在1Mohm 以下。