This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:有关直通模式的数据表说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054993/tps61022-datasheet-description-about-pass-through-mode

器件型号:TPS61022

各位专家、您好!

根据7.3.5直通操作部分的数据表说明,我们是否可以知道我们是否需要同时满足 Vin>Vout 和 Vout>101%的要求,然后直通操作将被启用? 或者、当 Vout>101%时、我们将打开高侧 MOSFET?

客户遇到高温反向电流流入输出电容、然后升高输出电压的情况、但 Vin 保持稳定。 他们想知道是否有机会打开高侧 MOSFET、反向电流将流经 TPS61022。 非常感谢!

数据表说明:  

当输入电压高于设置的输出电压时、输出电压高于目标电压

调节电压。

当输出电压为设定目标电压的101%时、TPS61022停止开关

并完全导通高侧 PMOS FET。 该器件在直通模式下工作。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    它们的输入电压和输出电压是多少? 模式是 PFM 还是 FPWM?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    输入电压应为1.8V~2.3V、输出电压应为3.8V。 谢谢!

    此致。

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我在工作台上测试了这个。 您的情况与直通模式无关。

    如果您使用 PFM、当输出电压上的反向电压高于3.8V 时、将不会反向返回到输入电压侧;

    但是、如果您使用 FPWM、反向电流将从 HSFET 流回 Vin。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您在基准测试方面所做的巨大努力! 将与客户核实、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    客户对 TPS61022还有两个问题、如下所示。 可以帮帮我吗? 非常感谢!!

    高侧 MOSFET 体二极管上的反向电流是多少? 他们希望估算使用 FPWM 时的风险。  

    2.高温下是否会出现反向电流?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    请参阅我的评论。

    高侧 MOSFET 体二极管上的反向电流是多少? 他们希望估算使用 FPWM 时的风险。  

    [WW]不确定。 电流不会从波特二极管流出。 相反,它会流经 HSFET 并通过 I^2*RDS (ON)产生热量。 可从 HSFET 流出的电流大小取决于反向强度和输入源、超出 TPS61022的控制范围。  

    2.高温下是否会出现反向电流?

    [ww]如果您使用 FPWM、则会有反向电流从 HSFET 流回 Vin、此时 Vout>Vout_target、无论它处于高温还是低温状态。

    -文豪