This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:WDI 停止切换后、WDO 不会变为低电平

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2946, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054262/ucc2946-wdo-not-going-low-after-wdi-stops-toggling

器件型号:UCC2946
主题中讨论的其他器件: TPS3851

大家好、

我 正在尝试在需要使用看门狗计时器和复位信号的逻辑电路中实现 UCC2946。 但是、我在该器件的引脚配置方面遇到了一些问题、因为目前我还无法仿真数据表中描述的性能。

我要尝试使组件输出在 WDO\恒定高电平、只要输入 WDI 被一个方波脉冲周期性切换。 此外、我正在使用 RST\信号在启动期间将单个低电平脉冲置为有效、以便初始化电路中的逻辑组件、然后 RST\保持为高电平、不再使用。

目前我已经成功实现了这个 RST\行为、但问题是我无法使 WDO\变为低电平:无论 WDI 的输入是什么、它都将保持高电平、当我希望在 WDI 停止切换时立即变为恒定低电平。

使用的电流引脚排列如下:

RP:从引脚到 GND 的160nF 电容器

RTH:3.3V

WP:从引脚到 GND 的100uF 电容器

WDI:从微处理器切换的周期信号

WDO\和 RST\被重定向至电路的其它组件、而无需进一步添加。

应如何连接 UCC2946以实现所需性能(将 WDO\降至 WDI 未切换的水平)?

谢谢、

Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    我想再次确认 WP 引脚电容值。 它真的是100uF 吗? 电容器过大。 该器件需要很长的时间来使电容器充电和放电、以执行正确的 WD 操作。

    当 WP = 100uF 时、TWP (看门狗监控时间)将等于2500秒 这可能是 WD 输出不会变为低电平的原因。

    我是否可以知道您需要多长时间进行 WD 监控? 我们可能必须相应地调节 WP 电容器。  

    根据您的需求、我们也可以建议替代方案。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,感谢你的快速反应。

    实际上、我只是将"纳米"与"微"相混淆、我的目标是使用100nF 电容器、该电容器可能会产生2.5秒的周期、以便在测试时足够大、能够看到组件行为的变化。

    尽管如此、我刚刚检查了电容器的降低情况、将两个电容器都更改为18nF、这应提供 TWP=450ms;TRP=56.25ms。 实际上、我对时间没有任何严格要求: 在我的应用中、反应应该尽可能快(少于一秒)、但没有限制。 我观察到、即使将这些电容器更改为18nF、WDO\也会保持高电平、即使在启动时、WDI 尚未开始切换。 它始终支持3.3V 输出。

    我使用的引脚配置是否正确? 如果是、是否有任何可满足我需求的替代组件设置?

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    您报告的行为不是预期行为。

    请分享以下详细信息

    器件外部连接原理图。

    2.请检查 WP 引脚上的波形。 电容器应显示上升和下降电压曲线。 请分享您观察到的波形。

    3.请确认在 UCC2946器件上是否观察到该行为、或者只有一个器件显示了意外行为。

    如果您需要独立复位和 WDO 输出、我建议将 TPS3851用作替代解决方案。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我目前仅测试器件、没有其他连接、而是以下原理图中指定的连接:

    我观察到 WP 处的波形:令人惊讶的是、没有检测到下降沿或上升沿、它保持为常数0。 我是否可以将其保持未连接状态、或者按照    TPS3851的建议将其连接到 Vdd 的上拉电阻器?

    对于我能够测试的一对组件、这种行为是相同的、但我希望在几天内收到更多的组件、采用不同的封装类型、这样可以像现在一样简化对组件的测试。

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    请检查电容器 C30的两端是否短路。 它可能会限制电容器的充电和放电行为、电压将保持为0。

    如果存在短路、我们需要将其移除。

    如果您没有注意到短路、请将 C30替换为1Mohm 电阻。 在400nA 内部电流驱动情况下、我们应该观察到0.4V 的跨阻。 这将确保内部电流源正常工作。

    这些实验将帮助确认这是器件问题还是外部组件/连接问题。

    TPS3851具有不同的内部架构。 TPS3851的外部连接不能与 UCC2946正常工作。 我建议将 TPS3851作为 TI 的另一种解决方案。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    检查电容器 C30、我注意到当 WDI 被切换时、它保持为0、 当波形显示电容器充电和放电时、切换停止、如下所示:

    根据您的建议、我还尝试使用1 Mohm 电阻器替代电容器。 在电阻器上测得的电压为0V、因此未实现预期的0.4V 压降。

    此引脚的性能是否会导致 WDO\=1持续?

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    使用18nF 电容器时、看门狗时间周期为450ms。 如果 WDI 引脚在450ms 内未接收到任何有效转换、WDO\将变为低电平。 在此450ms 期间、WP 信号将上升(至1.235V)并下降(至100mV) 8次。 一旦电容充电放电连续发生8次、WDO\将被驱动为低电平

    如果我们在连续脉冲之间有足够的时间、当 WDI 信号切换时、将观察到电容器充电放电行为。 否则 WP 电容器将不会充电并保持低电平。

    使用现有设置、请检查以下波形并共享以进行进一步研究。 使用以下设置

    CH1 = WP 引脚、CH2 = WDI、CH3 = WDO\

    使用时基作为每分段100毫秒。

    电压标度为1V/分段。

    实验1:-

    1.在250ms 间隔(即2Hz 频率)切换 WDI

    2.用 WDI 上升沿触发。

    3.同时捕获3个通道的示波器图。

    期望- WDO\将始终保持高电平。 WP 引脚应显示切换行为。 峰值时的电平应达到1.235V。

    实验2:-

    1、切勿切换 WDI 管脚。 保持高电平或低电平

    2.电平为1V 的 CH1 (WP 引脚)上的触发范围

    3.同时捕获3个通道的示波器图。

    预期-在 WP 引脚上进行8次上升和下降转换后、WDO\应变为低电平。 一旦 WDO\为低电平、WP 引脚应保持低电平直到下一次 WDI 转换。

    请分享这些波形以了解器件行为。

    谢谢、此致、

    Shridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我已经进行了建议的实验,得出了以下结果:

    在实验1 (第一个图像)中、电容器显示了所述的充电和未充电行为、WDO 似乎正在 按照 WDI 进行切换。

    在实验2 (第二个图像)中、我已将 WDI 测试为恒定高信号。 电容器显示其各自的充电-放电周期、同时 WDO 也会在八个周期后立即启动为高电平并变为低电平(如预期)。

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    第二个实验结果显示、当在8个周期后、针对电容器充电和放电在 WDI 输入上没有完成切换时、WDO\会按预期变为低电平。 这符合您的要求。

    实验1的结果是意外的。 WDO\不应跟随 WDI 输入。 电容器在第8个周期中的情况。 我没有想到这一点。 可能是电容器时基计算的问题。

    我们是否可以重复实验1、将 WDI 频率提高2倍?

    我希望即使在 WDI 切换时、WDO\也会保持高电平。

    这将是正确的器件行为。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于实验1、我重复了测试、使信号频率加倍。 结果(第一个图像)显示了电容器充电和放电8次、但是、即使没有完整的8个电容器周期序列、WDO 仍然遵循 WDI。

    为了避免 WDO 以某种方式短接到 WDI (因为最初我认为这种行为可能是由两个引脚之间的短接引起的、 或者、通过意外地测量 WDI 而不是 WDO、解释两个信号的性能为何相同)、我进行了相同的实验、但采用了正弦波(相同频率、4Hz)。 结果(第二幅图像)显示 WDO 不完全遵循 WDI、因为在这种情况下、根据 WDI 信号的上升沿保持高-低转换序列。

    电容器时基计算意味着什么? 如果电容器为18nF、是否期望电容器能够保证450ms 的看门狗周期? 电容器如何导致元件行为错误?

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、观察电容器的性能并思考您最初建议的"脉冲之间的时间"、我开始想知道这个问题是否与 WDI 信号的配置有关。

    我通过使用可模块化 PWM 信号而不是我一直使用的"标准"方波脉冲来执行实验。 对于最初给出的4Hz 频率、我开始增加信号的占空比、以缩短 WDI 处于低电平的时间。 令我惊讶的是、当 WDO 开始保持连续高电平时、它恰好处于240ms 的脉冲宽度、并且电容器在脉冲之间显示恒定的充电/放电周期。 然而、电容器电压的峰值未达到预期的1.25电平、如果组件的总体性能(在这些条件下)满足我的要求、这是否可以接受?

    我重复此测试、改变 每个信号的频率和脉冲宽度、得出结论、WDO 在占空比恰好为96%时开始按预期运行。 此表中显示了频率、实验确定的最小脉宽值及其相关占空比:

    频率(Hz) 周期(ms) 最小 PW (ms) 占空比
    4. 250 240 96.00%
    8. 125. 120 96.00%
    16. 62、5. 60 96.00%
    32 31、25 30 96.00%

    为了支持该实验、这里有两个实验图像:第一个图像显示了 WDO 和 WP 在占空比为96%的恒定 PWM 信号下的行为方式。 第二个波形捕获这些信号在 WDI 持续切换时的行为、如第一个图像中所示、但突然停止。 可以观察到、一旦 WDI 被切断、电容器执行精确的8个充电/放电周期集、之后 WDO 最终达到低电平。

    此解决方案是否合适且安全、或者我是否应该尝试其他配置?

    谢谢、

    Macarena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macarena、您好!

    感谢您分享有关占空比实验的更多详细信息。

    器件工作正常、这适用于您的应用。

    我的印象是,任何工作周期都应该起作用。 我今天了解了有关该器件的一些新知识。

    无需其他实验。 您可以将该器件与占空比操作实现结合使用。

    谢谢、此致、

    Shridhar