This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:高电流消耗和电感器接地短路。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62002, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053999/tps63002-high-current-draw-and-inductor-short-to-gnd

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS62002TPS63000

您好!

我们对所连接的电路和 IC5 (TPS62002)有一个挑战。  

启用 IC5后、我们将获得0.7-2.5A 电流消耗、并因此得到一个热芯片。  
在有此问题的 PCB 上、我们在 L1/L2和 GND 之间测量55欧姆(短路)。  

似乎第一次打开电路会导致 L1/L2和 GND 之间短路、因为所有未经测试的 PCB 在 L1/L2和 GND 之间显示大约3Mohm 的电阻(按其应有的方式)。

我们大约10%的 PCB 的行为与此类似。 其他的行为正常。  

iC4 (TPS63000)的行为正常。

有什么想法吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../Pal_2C00_-V1.3.1_5F00_updt_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konons、

    由于高 di/dt 信号和来自引脚输出电容-引脚 GND 的更大的寄生电感器、因此您的设计中的 IC5输出引脚处可能会出现高尖峰电压、并可能损坏 IC5。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的快速回复。  

    您可以推荐任何解决方案来使当前设计正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、kononsky、

    您能否帮助尝试移除 C50或将其替换为电容小得多的电容?  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 C50似乎无法解决问题。 还有其他想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kononsky、

    您似乎需要重新设计 PCB。您能否共享包括引脚 Vout 和电感器电流在内的波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请参阅随附的输出电压(5V)和输入电压(3V/+BAT)波形。  

    最棒的

    Pål μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kononsky、

    恐怕您需要具有更高带宽的示波器来获得 PIN-Vout 的最大电压。

    此致

    TAO