This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:Vboot 观察2个步骤

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052215/lp8556-vboot-observe-2-steps

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户使用我们的 LP8556SQX-E09/NOPB LED 驱动器、我们在那里发现  Vboot 以2步长上升、如以下波形所示。 此外、客户的寄存器表如下所示。

我们不更改 Vboot 设置0xA6[5:0]、但我不知道 Vboot 波形为什么不是线性的。

您能帮助评论这种现象吗? 谢谢。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以有人帮助评论这个问题吗? 谢谢。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy

       我能问一下输入和输出条件以及明亮模式、设置在01h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    VIN = 9V-13.28V

    VOUT = 31.35V/最大值:0.112A

    01h 设置为默认值。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy

       很抱歉耽误你的回答。 是否 还提供 LED 电流、开关电压和净空电压(LEDx 引脚上的电压)的波形?

    谢谢

    Mason